Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Schakelaars
Bij Schneider Electric vind je het breedste assortiment lichtschakelaars en andere schakelaars voor jouw woning. Denk aan verschillende soorten lichtschakelaars zoals wisselschakelaars of serieschakelaars, maar ook schakelaars voor jaloezieën en ventilatie. Bekijk ook alle stopcontacten met schakelaar van Schneider Electric.
-
MTN3112-8029Tweepolige Schakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 22,57 € 18,65 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3115-8029Serieschakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar
- Handig voor in de tuin, schuur of garage
- Bedien eenvoudig twee stroompunten
- Bestand tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 22,57 € 18,65 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3116-8029Wisselschakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar
- Ideaal voor je buitenverlichting
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 10,71 € 8,85 excl. BTW Incl. BTW -
MTN3495-8029Buitenstopcontact + Wisselschakelaar - Opbouw - Randaarde - Grijs - Aquastar
- Handig voor in de tuin, schuur of garage
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Bestand tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 28,54 € 23,59 excl. BTW Incl. BTW
Welke soorten lichtschakelaars zijn er?
Er zijn veel verschillende soorten lichtschakelaars verkrijgbaar op de markt. Ondanks dat sommige lichtschakelaars best op elkaar lijken, hebben ze toch een andere werking. Een wisselschakelaar en een kruisschakelaar worden allebei afgedekt met een enkelvoudige wip. Maar omdat er een andere sokkel onder zit, hebben ze een andere functie. Hetzelfde geldt voor de serieschakelaar en de wissel-wisselschakelaar. Deze lichtschakelaars worden beiden afgedekt met een dubbele wip, maar hebben ook verschillende functies. Ook heb je lichtschakelaars die werken via een trekkoord of bewegingsdetectie. Lees hieronder meer over alle soorten lichtschakelaars.
Wisselschakelaar
De wisselschakelaar is de meest voorkomende schakelaars bij schakelmateriaal. Met een wisselschakelaar is het mogelijk om één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen in of uit te schakelen. Een wisselschakelaar wordt ook wel een 1-polige of enkelpolige schakelaar genoemd. Je gebruikt een wisselschakelaar om een wisselschakeling te maken. Maar een wisselschakelaar kan ook worden gebruikt in een kruisschakeling of een hotelschakeling. Kies je voor inbouwmontage, dan moet de sokkel van een wisselschakelaar altijd worden afgedekt met een enkele wip en een afdekraam. Ook voor opbouwmontage en buitengebruik heeft Schneider Electric wisselschakelaars beschikbaar. Deze complete wisselschakelaars zijn altijd voorgemonteerd in een behuizing en zijn direct op de muur te monteren. Bekijk alle wisselschakelaars.
Kruisschakelaar
Een kruisschakelaar is een schakelaar met vier aansluitpunten die wordt gebruikt om een kruisschakeling te maken. Een kruisschakeling is een lichtschakeling waarbij één lichtpunt vanuit meer dan twee plaatsen te bedienen is. Een kruisschakeling is aan het begin en het einde van het circuit voorzien van een wisselschakelaar. De kruisschakelaar dient daarbij als doorvoerpunt. Een kruisschakelaar wordt daarom alleen in het midden van de kruisschakeling geplaatst. Voor ieder extra bedieningspunt daar tussenin wordt er een extra kruisschakelaar toegepast. Bekijke alle kruisschakelaars.
Serieschakelaar
Ook een serieschakelaar is een zeer veel voorkomende schakelaar. De serieschakelaar, ook wel dubbele schakelaar genoemd, maakt het in- en uitschakelen van twee lichtpunten vanuit één plaats mogelijk. Een serieschakelaar bestaat eigenlijk uit twee wisselschakelaars die beiden een eigen stroomcircuit bedienen. Deze wisselschakelaars zitten in één sokkel, en daarom heb je voor een serieschakelaar slechts één inbouwdoos nodig. Kies je voor inbouwmontage, dan moet de sokkel van een serieschakelaar altijd worden afgedekt met een dubbele wip en een afdekraam. Ook voor opbouwmontage en buitengebruik heeft Schneider Electric serieschakelaars beschikbaar. Deze complete serieschakelaars zijn altijd voorgemonteerd in een behuizing en zijn direct op de muur te monteren. Bekijk het aanbod serieschakelaars.
Wissel-wisselschakelaar
Met een wissel-wisselschakelaar is het mogelijk om twee lichtpunten vanuit twee plaatsen in de woning in- of uit te schakelen. Een wissel-wisselschakelaar bestaat uit twee reguliere wisselschakelaars die in één behuizing zijn gemonteerd. Ze bedienen dus ieder een eigen stroomcircuit, en daarom kun je er twee verschillende lichtpunten mee bedienen. Je kunt een wissel-wisselschakelaar op twee plekken in het stroomcircuit toevoegen, waardoor je de lichtpunten vanaf twee plaatsen kunt bedienen. Dat is anders dan bij een serieschakelaar, waarvan er slechts één per stroomcircuit gebruikt kan worden. Een inbouw wissel-wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een dubbele wip en een afdekraam. Bekijk het aanbod wissel-wisselschakelaars.
Trekschakelaar
Een trekschakelaar is een wisselschakelaar die wordt bediend met een trekkoord. Met de trekschakelaar is het mogelijk om één lichtpunt vanuit één of meerdere plaatsen te bedienen. Door een keer aan het koord te trekken wordt de schakelaar ingeschakeld. Trek je er nogmaals aan dan wordt de schakelaar uitgeschakeld. Het koord wordt standaard meegeleverd. Een trekschakelaar wordt vaak gebruikt in slaapkamers, bijvoorbeeld om vanuit het bed de verlichting te kunnen in- of uitschakelen. Maar ook op vochtige plekken is het een welkome aanvulling. Een trekschakelaar wordt daarom ook vaak toegepast in de badkamer of bij de wasmachine. Bekijk alle trekschakelaars.
Bewegingsmelder
Eigenlijk is een bewegingsmelder ook een soort lichtschakelaar. Je hoeft hem inderdaad niet met je handen te bedienen, daarvoor kies je juist een bewegingsmelder. Maar hij wordt wel gebruikt om verlichting te schakelen. Er zijn verschillende soorten bewegingsmelders verkrijgbaar, voor zowel Odace, Systeem M en Systeem Design. Bekijk alle bewegingsmelders.
Andere soorten schakelaars dan lichtschakelaars
Naast lichtschakelaars zijn er ook nog verschillende andere soorten schakelaars verkrijgbaar bij Schneider Electric. Deze schakelaars worden doorgaans niet gebruikt voor het aansturen van verlichting, maar voor andere elektrische voorzieningen in en om je woning. Daarbij kan je denken aan zonwering, zoals een zonnescherm of jaloezieën, of een ventilatieschakelaar voor in de keuken.
Jaloezieschakelaar
Een jaloezieschakelaar staat ook wel bekend onder andere benamingen, zoals een rolluikschakelaar of zonneschermschakelaar. Je gebruikt hem om elke soort gemotoriseerde zonwering mee te bedienen. Afhankelijk van de stijl van het schakelmateriaal die je kiest, is de jaloezieschakelaar voorzien van twee drukknoppen, of van een draaiknop voor bediening van de zonwering. Kies je voor een inbouw jaloezieschakelaar voor montage in de muur, dan kan de sokkel mooi in de muur worden weggewerkt. Daarvoor maak je altijd de combinatie tussen een sokkel, een bedieningselement en een bijpassend afdekraam. Kun je de sokkel niet in de muur inbouwen, dan is er ook een jaloezieschakelaar van Contura. Bekijk jaloezieschakelaars.
Ventilatieschakelaar
Een ventilatieschakelaar wordt ook vaak een 3-standenschakelaar of driestandenschakelaar genoemd. Je gebruikt deze sokkel en het bijpassende bedieningselement om een ingebouwde ventilator of afzuiger te activeren. De sokkel wordt keurig in de muur weggewerkt, en met de draaiknop of drukknop bedien je eenvoudig de mechanische ventilatie. Dit is een oplossing die vaak wordt toegepast in een badkamer of keuken. De ventilatieschakelaar beschikt over drie standen, en heeft daaraan ook zijn synoniem driestandenschakelaar te danken. Er is een stand normale luchttoevoer, een stand voor een hoge luchttoevoer en een centrale nulstand. Ga naar ventilatieschakelaars.
Tweepolige schakelaar
Een tweepolige schakelaar wordt ook wel een dubbelpolige schakelaar genoemd. En omdat hij vaak wordt toegepast bij de wasmachine, wordt hij ook vaak als wasmachineschakelaar aangeduid. Kenmerkend aan dit type schakelaar is dat hij zowel de fasedraad, als de nuldraad onderbreekt of verbindt, wanneer je de schakelaar bedient. Bij uitschakeling wordt zo het volledige stroomcircuit van de schakelaar spanningsvrij gemaakt. Dit maakt de schakelaar perfect voor toepassing in vochtige ruimtes zoals de badkamer, of de stroomaansluiting van de wasmachine of droger. Hierbij biedt een tweepolige schakelaar extra beveiliging. Voor toepassing in de tuin, schuur of onder de carport geldt hetzelfde. Ook bij elektrische toestellen met een vermogen van meer dan 500 Watt, zoals elektrische kachels of warmtelampen, zorgt de tweepolig schakelaar voor extra veiligheid. Bekijk tweepolige schakelaars.
Set samenstellen met de mooiste schakelaars
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal toch een beetje lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met de schakelaars en stopcontacten van jouw keuze, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.