Pulsschakelaars

Een pulsschakelaar of (im)pulsdrukker dankt zijn naam aan het werkingsmechanisme; de schakelaar schakelt in een snelle puls tussen aan of uit. Wanneer de pulsdrukker wordt ingedrukt ontstaat er verbinding met de pulsschakelaar en springt het licht aan of uit. Het is daarom een ideale schakelaar voor LED-dimmers, waarbij je zelf de mate van verlichting kan instellen. Ontdek onze impulsdrukkers voor binnen, buiten, opbouw en inbouw.

We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Pulsschakelaar, pulsdrukker of impulsdrukker

Een pulsschakelaar maakt gebruik van een puls of impuls om de verlichting in of uit te schakelen. Daarom wordt een pulsschakelaar ook wel een impulsschakelaar genoemd. Ook met de termen pulsdrukker of impulsdrukker wordt hetzelfde bedoeld. En zelfs de term pulsdrukschakelaar kun je tegenkomen. Laat je niet van de wijs brengen door deze verschillende termen. Feitelijk betekenen ze allemaal hetzelfde en wordt altijd gewoon een pulsschakelaar bedoeld.

Wat is een pulsschakelaar?

Een pulsschakelaar is een schakelaar die meestal wordt gebruikt voor verlichting. In sommige gevallen kan hij ook voor andere apparaten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bel. Een impulsdrukker maakt gebruik van een puls om de verlichting in en uit te schakelen. Daarmee werkt hij anders dan een reguliere wisselschakelaar. Daarmee zorg je namelijk dat het stroomcircuit wordt verbroken of gesloten. Een pulsschakelaar heeft alleen een gesloten stroomcircuit op het moment dat de knop wordt ingedrukt.

Hoe werkt een pulsdrukker?

De verlichting wordt aangestuurd op basis van een puls. Op het moment dat je de knop loslaat, wordt de verbinding direct verbroken in het stroomcircuit. Een slimme domoticamodule in de verlichting weet nu dat de verlichting ingeschakeld moet worden. Druk je nog een keer op de impulsschakelaar, dan wordt een puls voor uitschakeling doorgegeven aan de aangestuurde verlichting. De domoticamodule zorgt er dan voor dat de verlichting weer uit gaat.

De voordelen van een impulsschakelaar

Het gebruik van een impulsdrukker ten opzichte van een wisselschakelaar heeft verschillende voordelen. De mogelijkheden met een pulsschakelaar zijn simpelweg een stuk groter. Het toevoegen van een domoticamodule zorgt ervoor dat de schakelaar ook gebruikt kan worden om te dimmen. De puls wordt verstuurd zolang de knop wordt ingedrukt. Daarmee kan, afhankelijk van het type verlichting dus de lichtsterkte mee worden ingesteld. Een ander voordeel is dat de knop van een pulsschakelaar is voorzien van terugvering. Dat betekent dat hij altijd op dezelfde stand staat, en dat je nooit verkeerd drukt om de verlichting in te schakelen. De schakelaar met terugvering is daarmee ook op esthetisch vlak een waardevolle toevoeging.

Een enkele of een dubbele pulsschakelaar

Kies je voor de inbouw pulsschakelaar van Merten, dan heb je de keuze uit een enkele of een dubbele pulsschakelaar. Net als bij een reguliere lichtschakelaar kan je daarmee één of twee verlichtingsbronnen aansturen. In het geval van de impulsschakelaar gaat het uiteraard om het schakelen van verlichting met een impuls. Met de dubbele pulsschakelaar vergroot je de flexibiliteit, aangezien je hiermee twee knoppen in één inbouwdoos kan plaatsen. De Merten enkele en dubbele pulsschakelaar zijn verkrijgbaar voor zowel Systeem Design als Systeem M.

Kies uit een inbouw of opbouw pulsschakelaar

Naast een inbouw pulsschakelaar kun je ook kiezen voor een opbouw impulsschakelaar. Dit is handig als je niet de mogelijkheid hebt om de sokkel in de muur in te bouwen. Wil je de impulsdrukker binnen plaatsen, dan kies je voor de Contura opbouwreeks. Wil je de impulsschakelaar liever buiten monteren? Dan kun je kiezen uit de series Slagvast of Mureva Styl. De Mureva Styl impulsdrukker is zowel voor inbouwmontage als opbouwmontage beschikbaar.

Pulsschakelaar aansluiten

Het aansluiten van een pulsschakelaar is niet erg lastig. Feitelijk werkt het precies hetzelfde als bij een reguliere schakelaar. Dat betekent dat je twee draden moet monteren: Een bruine fasedraad die zorgt voor de stroomvoorziening, en een zwarte schakeldraad. Kies je voor de dubbele pulsschakelaar dan moet je twee schakeldraden monteren. Voor het aansturen van beide verlichtingsbronnen gebruik je dan een zwarte schakeldraad.

Andere typen schakelaars dan een pulsschakelaar

Naast pulsschakelaars heeft Schneider Electric een breed assortiment aan andere soorten lichtschakelaars, waaronder bijvoorbeeld wisselschakelaars, serieschakelaars, kruisschakelaars, wissel-wisselschakelaars of trekschakelaars.