Inbouw stopcontacten

Ben je op zoek naar een wit of zwart inbouw stopcontact, of juist een totaal andere kleur? Dan zit je bij Schneider Electric goed! Ontdek een ruim assortiment aan stopcontacten voor inbouwmontage met de mooiste kleuren en materialen. Naast reguliere stopcontacten zijn er ook inbouw stopcontacten met functies zoals USB-laders, verlichting of extra beveiliging. Direct 5% korting ontvangen? Bekijk dan onze bundels voor inbouw stopcontacten. 

We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

De mooiste stopcontacten voor inbouw van Schneider Electric

Het assortiment inbouw stopcontacten van Schneider Electric is zeer uitgebreid. De producten uit de lijnen Systeem M en Systeem Design zijn zelfs verkrijgbaar met innovatieve functies zoals USB-poorten, verlichting of een klapdeksel. Verder zijn alle inbouw stopcontacten voorzien van randaarde. Sommige producten zijn ook zonder randaarde te verkrijgen. Bij Schneider Electric vinden we het belangrijk dat je schakelmateriaal goed past bij je interieur. Daarom zijn ook onze inbouw stopcontacten in de mooiste designs verkrijgbaar. Denk aan hoogwaardige materialen en keuze uit tal van kleuren. Zo worden ook je inbouw stopcontacten een stijlicoon in jouw design-interieur.

Inbouw of opbouw?

Bij Schneider Electric heb je de keuze tussen stopcontacten voor inbouw of voor opbouw. Wanneer je het stopcontact geïntegreerd in de muur wilt plaatsen, dan heb je daarvoor een inbouwdoos nodig. Daarin werk je de achterkant van de wandcontactdoos weg. Dat wordt een stopcontact met inbouwmontage genoemd. Deze inbouw stopcontacten zijn dus voornamelijk weggewerkt in de muur, en steken ongeveer een centimeter uit de muur. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een opbouwstopcontact. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.

Design inbouw stopcontact voor elk interieur

Net als met het overige schakelmateriaal heb je ook bij stopcontacten keuze uit drie series voor inbouwmontage. Zo zijn er inbouw stopcontacten van Systeem M, Systeem Design en Odace. Deze drie lijnen zijn alle drie te herkennen aan hun eigen stijlkenmerken. De inbouw stopcontacten van Systeem M herken je aan het inzetstuk dat 55mm bij 55mm groot is. Deze stopcontacten zijn af te werken met de afdekramen van M-Pure, M-Smart en Atelier M.

De inbouw stopcontacten van Systeem Design zijn met 71mm x 71mm iets groter, en passen daarmee in alle afdekramen van D-Life. Systeem Design is verkrijgbaar in zeven moderne kleuren. Odace is herkenbaar aan het ronde design en de doorsnede van 49mm. Deze inbouw stopcontacten zijn af te werken met de afdekramen van Odace. Deze inbouw stopcontacten zijn allemaal enkelvoudige stopcontacten. Dat betekent dat ze worden gemonteerd in een afdekraam, dat aanvullend moet worden uitgezocht bij het inbouw stopcontact.

Complete inbouw wandcontactdozen 

De hierboven beschreven inbouw stopcontacten zijn allemaal enkelvoudige stopcontacten. Daarnaast heeft Schneider Electric ook nog een aantal inbouw stopcontacten die je direct opde muur kan monteren. Dit noemen we complete stopcontacten. Ze zijn zo compleet, dat je er zelfs geen afdekraam bij hoeft uit te kiezen. Feitelijk is het afdekraam al verwerkt in de kunststof voorzijde van het inbouw stopcontact. Hierdoor wordt het installeren een stukje makkelijker gemaakt. De meeste complete stopcontacten bestaan uit twee contactdozen. Dat betekent dat je hierop twee stekkers boven elkaar kan aansluiten.

Het bijzondere van deze complete inbouw stopcontacten is dat ze gemonteerd kunnen worden in een enkele inbouwdoos. Zo monteer je in een handomdraai twee inbouwstopcontacten op de plek waar er eerst één zat. De complete stopcontacten zijn er in de varianten M-Smart en D-Life, waarbij de stijlkenmerken van beide lijnen behouden zijn gebleven. Ook zijn de verkrijgbaar in uiteenlopende kleuren, zodat ze altijd bij je overige schakelmateriaal passen.

Boordevol innovatieve functies

De stopcontacten voor inbouwmontage zijn verkrijgbaar met een aantal innovatieve functies. Bij alle drie de series zijn er varianten verkrijgbaar met en zonder randaarde en kinderbeveiliging. Het assortiment van Systeem D en Systeem M is nog iets verder uitgebreid. Zo is er een inobuw stopcontact met verlichting, zodat bijvoorbeeld de vloer in de gang wordt verlicht. Ook zijn de stopcontacten met een klapdeksel verkrijgbaar, waardoor ze zonder problemen in vochtige ruimtes (denk aan de badkamer of de wasruimte) kunnen worden geplaatst. De nieuwste innovatie bij stopcontacten is een geïntegreerde USB-aansluiting. Daarover lees je hieronder meer.

Innovatieve stopcontacten met USB

Stopcontacten worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Deze producten maken gebruik van een USB-kabel, die vaak een kostbare plek in het stopcontact inneemt. Dat probleem wordt verholpen met het innovatieve USB-stopcontact van Schneider Electric dat is uitgerust met dubbele USB-poort. Daarmee kan je op zonder zorgen een telefoon en een tablet opladen, terwijl het stopcontact gewoon beschikbaar blijft voor een lampje, of bijvoorbeeld de stofzuiger!

Dit innovatieve inbouw stopcontact onderscheidt zich onder andere door de hoge oplaadsnelheid. De USB-poorten hebben een maximaal gezamenlijk vermogen van 2,4A, zelfs wanneer beide aansluitingen worden gebruikt! Je combineert hem eenvoudig met het inbouwschakelmateriaal dat past bij jouw interieur. Het unieke stopcontact met tweevoudige USB-snellader is verkrijgbaar voor Systeem M en Systeem Design.

Inbouwstopcontacten als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal

Heb je naast inbouwstopcontacten ook nog ander schakelmateriaal nodig? Voor het samenstellen van de mooiste sets schakelmateriaal kan je ook de handige schakelmateriaal keuzehulp gebruiken. Met de keuzehulp kies je eenvoudig uit de mooiste kleuren en stijlen voor jouw schakelmateriaal. Kies een stijl, vul het afdekraam met stopcontacten voor inbouw of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

  • Weet je nog niet welk stopcontact je nodig hebt?

    • Schneider Electric heeft een breed aanbod van verschillende soorten stopcontacten, die altijd aansluiten bij jouw behoeften.
    • Inbouw of opbouw, binnen of buiten, wit of een andere prachtige kleur. 
    • Vind gegarandeerd het stopcontact dat je nodig hebt bij Schneider Electric.
  • Wist je dat je zelf stopcontacten kan samenstellen?

    Met onze slimme keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste stopcontacten zelf samen! Kies uit een groot spectrum aan kleuren en diverse stijlen de passen bij jouw woonwensen. Je gebruikt onze handige keuzehulp uiteraard zonder verdere meerprijs.

    Stel nu je stopcontacten samen!

  • Hoe moet ik een stopcontact monteren?

    Inbouw stopcontact monteren
    Om een stopcontact in de muur in te bouwen, is het noodzakelijk dat je een inbouwdoos in de muur monteert waarin de aansluitkabels genoeg ruimte hebben. Deze inbouwdoos moet in het stucwerk worden ingebouwd en moet aan de voorzijde vlak op de muur zitten. Is er geen inbouwdoos voorgemonteerd, dan heb je twee keuzes.

    Opbouw stopcontact monteren
    Je kunt kiezen voor opbouwstopcontacten, of je kiest ervoor om inbouwdozen te monteren. Dit betekent waarschijnlijk wel dat je wat serieuzer moet klussen. Ook is het op sommige ondergronden niet mogelijk om inbouwdozen in te bouwen. Gelukkig heb je bij Schneider Electric genoeg keuze in opbouwschakelmateriaal.

    Zelf een stopcontact aansluiten? Lees in deze blog hoe je een stopcontact monteert. 

  • Wanneer moet ik een stopcontact aarden?

    Tegenwoordig is een geaard stopcontact de norm, maar vooral in oude huizen kom je nog wel eens niet-geaarde stopcontacten tegen. Omdat het veel veiliger is, luidt het advies om altijd te kiezen voor geaarde stopcontacten. Zeker in oude huizen is de aardedraad vaak nog niet aanwezig, en soms is zelfs de groepenkast nog niet voorzien van een aardrail. Omdat dit een lastige karwei is, adviseren wij om voor deze klus altijd een elektriciën in te schakelen.

  • Hoe werkt een stopcontact met kinderbeveiliging?

    Heb je kleine kinderen in huis, of komen ze wel eens over de vloer? Kies dan voor stopcontacten met kinderbeveiliging. Dankzij de beveiliging is de kans een stuk kleiner dat het stopcontact een gevaar vormt voor onze allerkleinsten.

    Bij een stopcontact met kinderbeveiliging zijn de openingen in het stopcontact afgedekt met twee kleine plastic klepjes. Deze klepjes gaan alleen open als er in beide openingen van het stopcontact tegelijk iets wordt ingestoken. Iets wat alleen kan worden gerealiseerd met een stekker, waarbij beide pinnen even lang zijn. De weerstand op deze klepjes is hoog, waardoor het voor kinderen onmogelijk is om een gevaarlijke situatie te veroorzaken.

  • Uit welke stopcontacten kan ik kiezen?

    Schneider Electric heeft een breed assortiment aan verschillende soorten stopcontacten. Zo zijn er inbouwstopcontacten voor montage in de muur, en opbouwstopcontacten voor montage op de muur. De inbouwstopcontacten zijn in enkele, en dubbele variant verkrijgbaar.

    De enkele stopcontacten kunnen ook worden gecombineerd met ander schakelmateriaal zoals lichtschakelaars. Deze stopcontacten zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en stijlen en zijn uit te rusten met zeer praktische functies zoals kinderbeveiliging, USB-aansluitingen, verlichting of een klapdeksel.

    De dubbele stopcontacten voor inbouwmontage zijn direct te monteren in een enkele inbouwdoos in de muur. Heb je geen plek voor inbouwstopcontacten, dan kun je kiezen voor stopcontacten voor opbouwmontage. Daarnaast heeft Schneider Electric verschillende series waterdichte stopcontacten, die zonder problemen buiten geplaatst kunnen worden.

  • Zijn opbouwstopcontacten net zo veilig als inbouwstopcontacten?

    Ten onrechte wordt soms gedacht dat opbouwstopcontacten minder veilig zijn dan inbouwstopcontacten. De behuizingen van de opbouwstopcontacten zijn volledig vervaardigd uit breukvast kunststof en bieden een zeer goede bescherming in alle situaties.