Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Zwart Schakelmateriaal
Duurzaam en matzwart: Merten Ocean Plastic
Zwart schakelmateriaal is dé trend van dit moment. Ook draag je met de keuze voor zwart schakelmateriaal een steentje bij aan het milieu! Onze nieuwe lijn Merten Ocean Plastic is namelijk gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. Lees het hele verhaal!
Zwart schakelmateriaal als absolute trend
Jarenlang is het vanzelfsprekend geweest dat schakelmateriaal in het wit werd uitgevoerd. Maar tegenwoordig vormt schakelmateriaal een belangrijk aspect in je woning om de stijl en uitstraling van het interieur mee te accentueren. Naast het gebruik van mooiere materialen is ook het spectrum aan beschikbare kleuren enorm toegenomen. Momenteel is vooral zwart schakelmateriaal aan een enorme opmars bezig. Voor het inrichten van je woning wint zwart schakelmateriaal het meest aan populariteit. Daarmee zijn zwarte stopcontacten, lichtschakelaars en ander schakelmateriaal tot een absolute trend geworden. De eye-catcher bij uitstek voor jouw design-interieur! Uiteraard stel je jouw matzwarte schakelmateriaal helemaal naar wens samen bij Schneider Electric.
Matzwart schakelmateriaal van gerecycled plastic uit de oceaan
Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.
Zwart schakelmateriaal als duurzame keuze
Merten Ocean Plastic is als eerste schakelmateriaal ter wereld volledig vervaardigd uit gerecycled plastic! Uitgevoerd in elegant matzwart zijn de stopcontacten en schakelaars naast duurzaam ook erg stijlvol. Merten Ocean Plastic is de ideale keuze voor iedereen die waarde hecht aan milieuvriendelijk design, maar toch een stijlvolle eye-catcher in huis wil hebben.
Zwarte stopcontacten en afdekramen, gebaseerd op M-Pure
Het assortiment zwart schakelmateriaal van Schneider Electric bestaat alleen uit de Merten Ocean Plastic range. Deze bestaat uit zwarte stopcontacten, de meest gangbare schakelaars en diverse multimedia-inzetstukken. Deze zijn gebaseerd op de schakelmateriaalserie Systeem M. Deze inzetstukken hebben een afmeting van 55 x 55 mm. Daarmee passen ze keurig in de bijbehorende zwarte afdekramen van Merten Ocean Plastic. De afdekramen zijn uiteraard ook in matzwart uitgevoerd en zijn verkrijgbaar in een 1-voudige tot 5-voudige variant. De stijl van Merten Ocen Plastic afdekramen is gebaseerd op de serie M-Pure. Daarmee creëer je in elke ruimte de mooiste zwarte industriële design.
Liever een andere kleur of stijl?
Natuurlijk is zwart schakelmateriaal slechts één van de vele mogelijkheden om je schakelmateriaal als stijlicoon neer te zetten. Bij Schneider Electric hebben we een breed scala aan luxe schakelmateriaal in de meest uiteenlopende kleuren. Maak gebruik van onze handige schakelmateriaal keuzehulp op eenvoudig alle kleuren en stijlen te bekijken en met elkaar te vergelijken! Kies je toch liever voor zwart? Dan ben je bij Merten Ocean Plastic aan het juiste adres!
-
Waarom is zwart schakelmateriaal zo populair?
Zwarte accenten en details zijn de absolute woontrend van dit moment. De opvallende accentkleur zorgt ervoor dat details in het interieur worden benadrukt. En dat zie je ook terug in het schakelmateriaal. Waar vroeger wit de standaardkleur was, is antraciet of zwart schakelmateriaal tegenwoordig ongeveer net zo populair.
-
Is er ook zwart schakelmateriaal dat ik buiten kan plaatsen?
Jazeker, in het uitgebreide aanbod van Schneider Electric vind je ook een serie genaamd Mureva Styl. Dit buitenschakelmateriaal is uitgevoerd in zeer donker antraciet en is daarmee erg stijlvol voor in de tuin. Dit schakelmateriaal is spuitwaterdicht en kan dus zonder problemen buiten worden geplaatst.