Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Veelgestelde vragen
-
Zijn de bouwlampen van Thorsman waterdicht?
Alle Thorsman bouwlampen zijn voorzien van minimaal IP54-beschermingsgraad, wat betekent dat de bouwlampen spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water komt!
Wil je de bouwlamp die het beste bestand is tegen water, kies dan voor de 25W aluminium bouwlamp. Deze heeft zelfs een IP67-beschermingsgraad, wat betekent dat je deze bouwlamp een half uur lang in het water kan leggen van maximaal één meter diep.
-
Hoelang gaan de bouwlampen van Thorsman mee?
De led-verlichting in de bouwlampen van Thorsman heeft een levensduur van maar liefst 50.000 uur. Dat betekent dat ze bij normaal gebruik zo'n 20 tot 25 jaar meegaan.
-
Zijn Thorsman bouwlampen ook geschikt voor professioneel gebruik?
De LED bouwlampen van Thorsman zijn robuust, spatwaterdicht en hebben een lange levensduur. Dat maken ze zonder uitzondering geschikt voor professioneel gebruik. Het wattage van de 18W lamp kan echter iets aan de lage kant zijn, waardoor alleen het verlichten van kleinde ruimtes met deze lamp kan. Een bouwlamp met een hoger wattage, bijvoorbeeld 30W of 50W is daarom meer geschikt voor professioneel gebruik.
De 17W bouwlamp is voorzien van een accu waardoor je hem, ook zonder stroomvoorziening in de buurt, een paar uur kunt gebruiken. Dat maakt deze bouwlamp de ideale metgezel op bijvoorbeeld de bouwplaats.
Werk je in een omgeving waarin vocht of zware mechanische druk op de werklamp kan worden uitgeoefend? Dan is de 25W aluminium bouwlamp de beste keze. Dankzij de IP67 bescherming kan je deze bouwlamp een half uur lang maximaal een meter diep in het water houden. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken als het regent, en hij is zeer geschikt voor professioneel gebruik in vochtige omgevingen. En dankzij de aluminium behuizing is hij bovendien erg robuust.
-
Zijn de Thorsman bouwlampen voorzien van LED of halogeen verlichting?
Alle bouwlampen van Schneider Electric zijn voorzien van zeer efficiënte led-verlichting. Led-verlichting biedt een combinatie van een hoge lichtopbrengst en een laag stroomverbruik. Een ander voordeel is dat de bouwlamp niet warm wordt. De led-verlichting zorgt voor een helder en egaal licht dat niet verblindt.
-
Welke kleurtemperatuur hebben de bouwlampen van Thorsman?
De bouwlampen van Thorsman hebben een kleurtemperatuur van 4000K. Dit kan worden omschreven als koel wit of neutraal wit licht. Dit is de ideale lichttemperatuur om geconcentreerd mee te werken, aangezien het niet te warm en ook niet te hard licht is.
-
Zijn de Thorsman bouwlampen ook buiten te gebruiken?
Ja. De bouwlampen van Schneider Electric hebben een IP65-beschermingsgraad. Dat betekent dat ze spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water terechtkomt!