Laden...
Filteren

Veelgestelde vragen

  • Wat betekent IP-waarde?

    De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.

    IP20 Stofdicht
    IP21 Drupwaterdicht

    IP23 Regenwaterdicht
    IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
    IP54 Spatwaterdicht en stofvrij

    IP65 Beschermd tegen waterstralen
    IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
    IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)