Filteren

Veelgestelde vragen

  • Is een stopcontact gevaarlijk?

    Een stopcontact kan om verschillende redenen zeer gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld omdat deze niet geaard is. Een geaard stopcontact voorkomt een stroomstoot op het moment dat er overspanning ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld kortsluiting of blikseminslag. Ook kan een stopcontact gevaarlijk zijn als er dingen in worden gestoken, bijvoorbeeld door kleine kinderen.

    Kies daarom altijd voor een stopcontact met kinderbeveiliging om het risico hierop te verkleinen. En monteer je het stopcontact in een vochtige omgeving, zoals de keuken of de badkamer? Kies dan voor een stopcontact met een klapdeksel, zodat je zeker weet dat er geen vocht in het stopcontact komt.