Laden...
Filteren

Veelgestelde vragen

  • Wat betekent lumen?

    Het aantal lumen (vaak afgekort tot lm) dat een verlichtingsbron produceert geeft informatie over de lichtopbrengst van een lichtbron. Een getal dat uitgedrukt is in lumen geeft de hoeveelheid zichtbaar licht aan die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

    Een veelvoorkomende misvatting is dat we voor de hoeveelheid licht kijken naar het wattage van een lamp. Het wattage staat echter voor de hoeveelheid energieverbruik. Tot voor kort was dit enigszins begrijpelijk, bij bijvoorbeeld gloeilampen betekent een groter wattage meestal ook een hogere lichtopbrengst.

    Tegenwoordig gaat dit minder op. Met de komst van efficiëntere verlichtingsbronnen zoals led-technologie, verbruiken lampen namelijk steeds minder energie om dezelfde lichtopbrengst te verkrijgen. Het aantal lumen dat een lamp produceert zegt dus veel meer over de daadwerkelijke lichtopbrengst dan het wattage. 

    Voorbeeld: Een lichtopbrengst van 200-300 lumen, kan voortgebracht worden door een gloeilamp van 25 tot 30W. Een led-lamp die een gelijkwaardig aantal lumen produceert verbruikt slechts 2 tot 4W.