Filteren

Veelgestelde vragen

  • Is mijn stopcontact geaard?

    Het is mogelijk om een stopcontact met randaarde in één oogopslag te onderscheiden van een stopcontact zonder randaarde. Zie je in het stopcontact twee metalen pinnetjes zitten, aan de bovenkant en onderkant van de opening? Dan heb je te maken met een stopcontact met randaarde. Maar dat betekent nog niet dat het stopcontact ook daadwerkelijk geaard is. Dat heeft namelijk te maken met de aansluiting aan de achterkant van het stopcontact.

    Om te kunnen zien of het stopcontact geaard is, moet je hem dus van de muur halen. Als je dat doet, zie je in ieder geval twee draden zitten: een bruine en een blauwe draad. Daarbij is de bruine draad de fasedraad, en de blauwe draad de nuldraad. Is er daarnaast ook een geel groene draad aangesloten op de sokkel? Dan heb je te maken met een geaard stopcontact.

    Let op: Schakel altijd de desbetreffende groep in de groepenkast uit als je met elektra aan de slag gaat!

  • Hoe moet ik een stopcontact aarden?

    Je kunt een stopcontact aarden door het stopcontact te voorzien van een aardedraad. Dit is een groen-gele draad die - naast een blauwe en een bruine draad - uit de muur komt. Is er geen geel groene draad aanwezig? Dan kun je er voor kiezen om deze te laten aanleggen.

    Een aardedraad moet namelijk altijd verbonden zijn met de aardrail in de groepenkast. Het aanleggen van de aardedraad kan een lastige klus zijn. Ook moet je de geel groene draad op de juiste manier aansluiten op het stopcontact. Wij adviseren om voor deze klus altijd een elektriciën in te schakelen.

  • Wanneer moet ik een stopcontact aarden?

    Tegenwoordig is een geaard stopcontact de norm, maar vooral in oude huizen kom je nog wel eens niet-geaarde stopcontacten tegen. Omdat het veel veiliger is, luidt het advies om altijd te kiezen voor geaarde stopcontacten. Zeker in oude huizen is de aardedraad vaak nog niet aanwezig, en soms is zelfs de groepenkast nog niet voorzien van een aardrail. Omdat dit een lastige karwei is, adviseren wij om voor deze klus altijd een elektriciën in te schakelen.

  • Is een geaard stopcontact verplicht?

    In de badkamer en de keuken van een woning zijn geaarde stopcontacten verplicht. Dit is vanwege de vergrote kans op kortsluting door vocht, en doordat er doorgaans zwaardere huishoudelijke apparatuur wordt aangesloten in deze ruimtes. Maar ook in andere vertrekken in het huis is het wenselijk om geaarde stopcontacten aan te leggen. Deze vergroten de veiligheid aanzienlijk!

  • Hoe werkt een geaard stopcontact?

    Een geaard stopcontact is altijd voorzien van een geel groene draad, die de aardedraad wordt genoemd. Deze is aangesloten op de aardrail in de groepenkast. De aardedraad zorgt ervoor dat eventuele overspanning in het stopcontact wordt afgevoerd naar de grond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van kortsluiting of blikseminslag. Een geaard stopcontact voorkomt te allen tijde dat je een stroomstoot krijgt. Daarom is dit een veel veiligere keuze.