Filteren

Veelgestelde vragen

  • Welke stopcontacten kan ik buiten monteren?

    Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn spatwaterdicht en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.

  • Hoe moet ik een stopcontact aarden?

    Je kunt een stopcontact aarden door het stopcontact te voorzien van een aardedraad. Dit is een groen-gele draad die - naast een blauwe en een bruine draad - uit de muur komt. Is er geen geel groene draad aanwezig? Dan kun je er voor kiezen om deze te laten aanleggen.

    Een aardedraad moet namelijk altijd verbonden zijn met de aardrail in de groepenkast. Het aanleggen van de aardedraad kan een lastige klus zijn. Ook moet je de geel groene draad op de juiste manier aansluiten op het stopcontact. Wij adviseren om voor deze klus altijd een elektriciën in te schakelen.

  • Is een geaard stopcontact verplicht?

    In de badkamer en de keuken van een woning zijn geaarde stopcontacten verplicht. Dit is vanwege de vergrote kans op kortsluting door vocht, en doordat er doorgaans zwaardere huishoudelijke apparatuur wordt aangesloten in deze ruimtes. Maar ook in andere vertrekken in het huis is het wenselijk om geaarde stopcontacten aan te leggen. Deze vergroten de veiligheid aanzienlijk!

  • Hoe moet ik een stopcontact vervangen?

    Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!

    Bijna alle stopcontacten hebben een kunststof afdekplaatje dan met een kruiskopschroef is gemonteerd. Deze kun je losschroeven, waarna je tegen de sokkel aan kijkt. Ook deze is met een schroevendraaier los te maken. De sokkel hangt dan aan de aansluitingsdraden. Deze zijn aangesloten via kleine veerklemmen, die je los kunt maken. Monteer de draden op de juiste plek in het nieuwe stopcontact, en schroef de sokkel weer op de muur. Daarna kun je het afdekplaatje weer monteren.

    Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker. Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.

  • Is mijn stopcontact geaard?

    Het is mogelijk om een stopcontact met randaarde in één oogopslag te onderscheiden van een stopcontact zonder randaarde. Zie je in het stopcontact twee metalen pinnetjes zitten, aan de bovenkant en onderkant van de opening? Dan heb je te maken met een stopcontact met randaarde. Maar dat betekent nog niet dat het stopcontact ook daadwerkelijk geaard is. Dat heeft namelijk te maken met de aansluiting aan de achterkant van het stopcontact.

    Om te kunnen zien of het stopcontact geaard is, moet je hem dus van de muur halen. Als je dat doet, zie je in ieder geval twee draden zitten: een bruine en een blauwe draad. Daarbij is de bruine draad de fasedraad, en de blauwe draad de nuldraad. Is er daarnaast ook een geel groene draad aangesloten op de sokkel? Dan heb je te maken met een geaard stopcontact.

    Let op: Schakel altijd de desbetreffende groep in de groepenkast uit als je met elektra aan de slag gaat!

  • Hoe moet ik een stopcontact monteren?

    Inbouw stopcontact monteren
    Om een stopcontact in de muur in te bouwen, is het noodzakelijk dat je een inbouwdoos in de muur monteert waarin de aansluitkabels genoeg ruimte hebben. Deze inbouwdoos moet in het stucwerk worden ingebouwd en moet aan de voorzijde vlak op de muur zitten. Is er geen inbouwdoos voorgemonteerd, dan heb je twee keuzes.

    Opbouw stopcontact monteren
    Je kunt kiezen voor opbouwstopcontacten, of je kiest ervoor om inbouwdozen te monteren. Dit betekent waarschijnlijk wel dat je wat serieuzer moet klussen. Ook is het op sommige ondergronden niet mogelijk om inbouwdozen in te bouwen. Gelukkig heb je bij Schneider Electric genoeg keuze in opbouwschakelmateriaal.

    Zelf een stopcontact aansluiten? Lees in deze blog hoe je een stopcontact monteert.