Filteren

Veelgestelde vragen

  • Is een stopcontact gevaarlijk?

    Een stopcontact kan om verschillende redenen zeer gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld omdat deze niet geaard is. Een geaard stopcontact voorkomt een stroomstoot op het moment dat er overspanning ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld kortsluiting of blikseminslag. Ook kan een stopcontact gevaarlijk zijn als er dingen in worden gestoken, bijvoorbeeld door kleine kinderen.

    Kies daarom altijd voor een stopcontact met kinderbeveiliging om het risico hierop te verkleinen. En monteer je het stopcontact in een vochtige omgeving, zoals de keuken of de badkamer? Kies dan voor een stopcontact met een klapdeksel, zodat je zeker weet dat er geen vocht in het stopcontact komt.

  • Hoe werkt een stopcontact met kinderbeveiliging?

    Heb je kleine kinderen in huis, of komen ze wel eens over de vloer? Kies dan voor stopcontacten met kinderbeveiliging. Dankzij de beveiliging is de kans een stuk kleiner dat het stopcontact een gevaar vormt voor onze allerkleinsten.

    Bij een stopcontact met kinderbeveiliging zijn de openingen in het stopcontact afgedekt met twee kleine plastic klepjes. Deze klepjes gaan alleen open als er in beide openingen van het stopcontact tegelijk iets wordt ingestoken. Iets wat alleen kan worden gerealiseerd met een stekker, waarbij beide pinnen even lang zijn. De weerstand op deze klepjes is hoog, waardoor het voor kinderen onmogelijk is om een gevaarlijke situatie te veroorzaken.