Laden...
Filteren

Veelgestelde vragen

  • Is mijn led-verlichting dimbaar?

    Led-lampen zijn helaas niet standaard altijd dimbaar. Een niet-dimbare led-lamp werkt daarom ook niet met een dimmer. Daarom is het altijd van belang om te kijken of je de juiste combinatie hebt gemaakt. Wanneer er op het doosje van de lamp dimbaar of dimmable staat vermeld, dan is deze dimbaar. Staat dit niet expliciet op de verpakking vermeld, dan kan je ervan uitgaan dat de led-lamp niet dimbaar is. Aan de lamp zelf kan je vaak niet zien of het een dimbaar exemplaar is of niet.

  • Met welke dimmers van Schneider Electric kan ik led-lampen dimmen?

    Het is niet mogelijk om met elke dimmer led-verlichting te dimmen. Schneider Electric heeft daarom drie verschillende dimmers in het assortiment die wel gebruikt kunnen worden met de meeste led lichtbronnen.

    • Universele led-draaidimmer (MTN5134-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een draaiknop.
    • Universele tastdimmer 1-voudig (MTN5171-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een enkelvoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.
    • Universele tastdimmer 2-voudig (MTN5172-0000) – Tweevoudige led-dimmer die kan worden bediend met een tweevoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.

    Let daarbij op dat je de juiste led-lichtbron gebruikt. Niet alle led-lampen zijn namelijk dimbaar met de dimmers van Schneider Electric.

  • Wat betekent lumen?

    Het aantal lumen (vaak afgekort tot lm) dat een verlichtingsbron produceert geeft informatie over de lichtopbrengst van een lichtbron. Een getal dat uitgedrukt is in lumen geeft de hoeveelheid zichtbaar licht aan die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

    Een veelvoorkomende misvatting is dat we voor de hoeveelheid licht kijken naar het wattage van een lamp. Het wattage staat echter voor de hoeveelheid energieverbruik. Tot voor kort was dit enigszins begrijpelijk, bij bijvoorbeeld gloeilampen betekent een groter wattage meestal ook een hogere lichtopbrengst.

    Tegenwoordig gaat dit minder op. Met de komst van efficiëntere verlichtingsbronnen zoals led-technologie, verbruiken lampen namelijk steeds minder energie om dezelfde lichtopbrengst te verkrijgen. Het aantal lumen dat een lamp produceert zegt dus veel meer over de daadwerkelijke lichtopbrengst dan het wattage. 

    Voorbeeld: Een lichtopbrengst van 200-300 lumen, kan voortgebracht worden door een gloeilamp van 25 tot 30W. Een led-lamp die een gelijkwaardig aantal lumen produceert verbruikt slechts 2 tot 4W.

  • Welk type verlichting kan ik dimmen met de led-dimmers van Schneider Electric?

    Led-lampen hebben altijd een lager vermogen dan gloeilampen of halogeenlampen. Dat is positief, want dat betekent dat ze veel minder stroom verbruiken. Het zorgt er helaas ook voor dat dimbare led-lampen een minimaal wattage moeten hebben om goed gedimd te kunnen worden.

    Bij de led-dimmers van Schneider Electric kan je de volgende typen lichtbronnen gebruiken:

    • Led-lampen (RC-modus)*: 14-210W
    • Led-lampen (RL led-modus)*: 14-50W
    • Gloeilampen: 20-420W
    • 230V halogeenlampen: 20-420W
    • Laagspanning halogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
    • Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W

    Let op! Bij led-lampen gaat het om het actuele vermogen van de lichtbron. Niet het vermogen van de gloeilamp die ze vervangen.

    Het minimale wattage van de led-lampen is het gecombineerde wattage van alle lichtbronnen die je aanstuurt met één dimmer. Voorbeeld: Heeft de led-lamp drie lichtbronnen van 5W, dan kan deze worden aangestuurd met de universele led-dimmers van Schneider Electric.

  • Waar kan je een schemerschakelaar voor gebruiken?

    De beste toepassing voor een schemerschakelaar is voor verlichting waar je eigenlijk geen omkijken naar wilt hebben. Hierbij kan je denken aan alle vormen van tuinverlichting, zoals spotjes, gevelverlichting, kerstlampjes of verlichting rond de vijver. Een schemerschakelaar is ook ideaal om te combineren met de stijlvolle breedstralers van Schneider Electric.

    Ook voor sommige binnentoepassingen is een schemerschakelaar een handige toevoeging. Hierbij kan je denken aan het verlichten van een fietsenstalling of de entree of galerij van een appartementencomplex. Ook is een schemerschakelaar uitermate geschikt om verlichting in een etalage of winkelpand te activeren wanneer het donker is.