Filteren

Veelgestelde vragen

  • Wat is het verschil tussen gelijkspanning en wisselspanning?

    Er zijn twee soorten spanning te onderscheiden: wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC). Bij gelijkspanning is de spanning die wordt geleverd constant. Bij wisselspanning fluctueert de spanning een bepaald aantal keer per seconde tussen positieve en negatieve spanning. De frequentie waarmee dit gebeurt, wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

    Gelijkspanning komt uit stroomvoorzieningen zoals accu's, batterijen of zonnepanelen. Deze hebben vaak een maximumspanning van 48V. Wisselspanning is wat er uit het stopcontact komt. De sterkte hiervan is 230V met een frequentie van 50Hz. Dat betekent dus dat de stroom uit het stopcontact 50 keer per seconde wisselt tussen positieve en negatieve spanning.

  • Is een stopcontact AC of DC?

    De stroom die uit het stopcontact komt is altijd wisselspanning. Dit wordt ook aangeduid met AC (alternating current).

  • Levert een stopcontact gelijkspanning of wisselspanning?

    De stroom die uit het stopcontact komt is altijd wisselspanning. Dit wordt ook aangeduid met AC (alternating current).

  • Wat is een wisselschakelaar?

    De wisselschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. De wisselschakelaar maakt het aan- en uitschakelen van één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen mogelijk. Een wisselschakelaar wordt ook wel een 1-polige of enkelpolige schakelaar genoemd. Je gebruikt een wisselschakelaar om een wisselschakeling, een hotelschakeling of een kruisschakeling te maken. Een wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een enkele wip.

    Ook is de wisselschakelaar beschikbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaar uitgeschakeld is. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang. Om deze sokkel af te dekken gebruik je de enkele wip met controlevenster.

  • Wat is een wissel-/wisselschakelaar?

    Een wissel-/wisselschakelaar is feitelijk een dubbele wisselschakelaar gemonteerd in één behuizing. Dat betekent dat een wissel-/wisselschakelaar kan worden gebruikt om twee lichtpunten vanuit twee plaatsten in en uit te schakelen. Een wissel-/wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een dubbele wip.

  • Wat is een wisselschakeling?

    Een wisselschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf twee plaatsen kunt bedienen. Een voorbeeld van een wisselschakeling is een lamp in het trappenhuis, die je zowel beneden als boven kan in- en uitschakelen. Hiervoor gebruik je op beide plaatsen een wisselschakelaar. Een wisselschakeling wordt vaak onterecht een hotelschakeling genoemd. Dit is echter iets anders.