Thorsman werkmateriaal

Robuust materiaal voor thuis en op de bouwplaats

Het werkmateriaal van Schneider Electric bestaat uit talloze innovatieve tools voor de slimme doe-het-zelver, maar ook voor de enthousiaste professional. Onder andere bouwlampen, kabelhaspels en meetinstrumenten. Beresterke producten voor dagelijks gebruik!

We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.

Innovatief werkmateriaal van Schneider Electric

Het werkmateriaal van Schneider Electric is eenvoudig te herkennen. Het spraakmakende design, uitgevoerd in groen en donkergrijs. Maar ook aan de innovatieve en slimme functies kan je het werkmateriaal herkennen. Neem bijvoorbeeld de digitale multimeter. Een handige tool waarmee je eenvoudig gelijkspanning, wisselspanning, gelijkstroom, weerstand en de status van diverse batterijen kan meten. Of het brede assortiment kabelhaspels van Thorsman, die standaard zijn voorzien van thermische beveiliging. Daarmee wordt de stroom direct afgeschakeld als de kabelhaspel te warm wordt. Of de Thorsman bouwlampen die allemaal zijn uitgerust met zeer efficiënte LED-technologie. Dankzij het matte glas en de gelijkmatig verdeelde LEDs creëren ze een egaal licht dat niet verblindt. Stuk voor stuk zeer innovatieve producten!

Werkmateriaal voor een verbouwing of renovatie

Ben je bezig met een renovatie of verbouwing aan je huis? Dan weet je dat een goede voorbereiding het halve werk is. De mogelijkheid om je boormachine aan te sluiten, of 's avonds nog even doorklussen. De bouwlampen en kabelhaspels van Thorsman zijn een trouwe metgezel tijdens jouw verbouwing. Van kleine klusjes tot een grotere verbouwing. Het werkmateriaal van Schneider Electric koop je om de komende twintig jaar gebruik van te maken. Combineer de bouwlampen eenvoudig met accessoires zoals een statief voor nog meer gemak tijdens je klus. En alle volgende!

Werkmateriaal is ook geschikt voor professioneel gebruik

Het beresterke werkmateriaal komt niet alleen van pas als je als ijverige doe-het-zelver in je huis bezig gaat. Ook als professional mag je vertrouwen op de kwaliteit van het Schneider Electric werkmateriaal. De kabelhaspels en bouwlampen van Thorsman zijn namelijk ontworpen om extreem lang mee te gaan. De producten zijn stuk voor stuk voorzien van een hoge IP-beschermingsgraad en een beschermende rand. Ideaal voor op de werkplaats, want daar moet het werkmateriaal natuurlijk wel tegen een stootje kunnen! Bovendien zijn alle producten ontworpen voor jou als gebruiker. Ze zitten vol met slimme tools om het jou bij het dagelijks gebruik makkelijk te maken.